This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:PB1 说明不清楚。

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593785/tm4c1294ncpdt-pb1-description-is-unclear

器件型号: TM4C1294NCPDT

从数据表中:

“除以外、所有 GPIO 信号均可耐受 3.3V 电压 PB1. 即 USB0VBUS 可耐受 5V 电压。

然后

“注意–除 PB1 外、所有器件 I/O 引脚都不可耐受 5V 电压;电压超过限值
如第 1820 页的表 27-6 所示、可能会对器件造成永久损坏。 PB1. 一个 USB 接口
USB0VBUS 信号 需要 5V 输入 T.“

 

“可耐受 5V 电压“之间存在差异、这意味着标称电压低于 5V、但如果为 5V、则不会损坏引脚;“需要 5V 输入“意味着 VIH 应在 5V(而非 3.3V)的范围内、否则可能不会检测逻辑“高电平“。

所以。 当配置为 USB0VBUS 时、是哪一个? 我可以使用 3.3V 高电平还是需要 5V 电压?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Mike Nudelman

    除可耐受 5V 电压的 PB1 (USB0VBUS) 之外、所有 GPIO 信号均可耐受 3.3V 电压。 在器件 DS 的第 1847 页中

    USB 请求 VBUS 5V 作为输入。  USB0VBUS 以 PB1 形式排列。

    因此、   如果您使用 USB、PB1 和 USB0VBUS 应具有相同的含义。  

    >>我可以使用 3.3V 高电平或者需要 5V 电压吗?

    使用 USB 设置。 该 GPIO 可以为 3V。 如果使用 USB、USBVBUS 应为 5V。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的哪个位置列出了 5V 容限引脚 (PB1 配置为 USB0VBUS) 的 VIH、或其绝对最大额定值? 我找不到它们。