This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:看门狗计时器热复位配置

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591795/am2434-watchdog-timer-warm-reset-configuration

器件型号: AM2434
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我正在尝试配置看门狗计时器。 我发现它有两种模式。 一个复位模式、另一个模式用于触发中断。 我需要的是看门狗过期后的热复位。 我遵循了 SDK 文档中的步骤、但看门狗在时间结束后不会复位。 但是、中断模式工作正常(可在示例中找到)。 我的配置中是否缺少任何内容? 以下是我采取的详细步骤:

  1. 通过 SysConfig 将 WDT 配置为“TRIGGER WARM Reset“模式、过期超时为 1000ms。
  2. 在主代码:我使用 ClockP_sleep 的延迟 5 秒。
  3. 在该延迟之后、我会开启以下引脚上的 LED:MCU_GPIO0_5 (SPI1_CS0)。

因此、我的假设是、中断将在延迟结束之前触发、并且它将继续每次复位触发。 因此、LED 永远不会亮起。 但 WDT 不会复位、LED 会亮起。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hatem Salah、

    请查看以下 e2e、此 e2e 清楚地说明了如何解决您的问题。

    不过、如果您需要帮助、我们还是可以讨论一下。

     关于:AM6422:R5 内核不工作的 Watchog 示例 

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这实际上解决了我的问题Hearts。 我不知道我需要 ESM 模块来向复位发出信号。

    如果可以的话、我还有另一个问题。 当我的电路板“软件复位“时、无论是使用 SDK 中可用的 API 还是通过看门狗计时器和 ESM 进行复位、整个 SoC 都会复位、这意味着四个 Cortex-R5F 内核会一起复位。


    我的问题是: 是否有方法只复位一个 Cortex-R5F 内核? 我不希望四个内核一起复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hatem Salah、

    [引述 userid=“646909" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591795/am2434-watchdog-timer-warm-reset-configuration/6138720 我的问题是: 是否有方法只复位一个 Cortex-R5F 内核? 我不希望四个内核一起复位。

    无法单独重置内核。

    该 SoC 不支持该功能。

    当 WDT(看门狗计时器)到期时、ESM(错误信令模块)将触发对整个 SoC 的复位、而不是对单个内核的复位。

    此致、

    Anil.