This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:关于 AM2634 ADC 引脚绝对最大输入电压的阐释

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592083/am2634-q1-clarification-on-am2634-adc-pin-absolute-maximum-input-voltage

器件型号: AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634

TI 团队大家好、

我使用 AM2634 器件、知道 ADC 转换范围可达 3.2V  使用 VREFHI = 1.8V 时 。但是、我需要了解 ADC 引脚的绝对最大输入电压 来确定保护阈值。

  • ADC 输入引脚在绝对最大条件下可承受的最小和最大电压是多少?
  • 此限值是否定义为 VDDA + 0.3V  (与其他模拟引脚类似)、或者 ADC 输入是否有不同的规格?
  • 您能否确认数据表或 TRM 中记录了此信息的确切部分?

感谢您的帮助。

此致、

AlexWu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AlexWu:

    这是美国的感恩节周末、因此请预计响应会有所延迟。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您让我知道。 我完全明白、这是在美国度过的感恩节周末、我非常感谢各位的关注。 请抽出时间、如果您有空、我很乐意等待您的答复。

    祝您度过一个美好的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您在假期休息期间的耐心。

    1/2) ADC 输入必须始终小于 VDDA。  最大模拟电压由 VDDA33 定义(因为输入信号必须始终小于此值)。 VDDA 的最大输入电压为 3.46V。 请注意、VREFHI 基准电压也必须增大以达到此最大电压值。

    3) 数据表的 ADC 电气规格表中记录了该信息。

    SPRSP74 数据表|德州仪器 TI.com

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的清晰说明!
    感谢您对数据表中 ADC 电气规格表的引用。