This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273EVM:TMDS273EVM:CS_DAP_0 错误、第二次调试 TMDS273EVM (2)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592306/tmds273evm-tmds273evm-cs_dap_0-error-the-second-time-i-debug-the-tmds273evm-2

器件型号: TMDS273EVM

您好:

我正在恢复这篇文章: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518050/tmds273evm-cs_dap_0-error-the-second-time-i-debug-the-tmds273evm

因为了解这种不兼容性背后的问题对我来说很重要、有助于使用定制 EVM 解决问题。
您说过我应使用电源继电器对电路板执行 POR、以便继续进行开发、这特定于 AM273x EVM。

  1. 我想使用 AM273x 创建定制电路板、以解决此问题。 如果 TMDS273EVM 出现具体问题、 电路板本身是否存在阻止 CCS 进行 POR 的硬件问题? 如何在自定义实施中预见此问题?  
  2. 您建议任何其他解决方案吗 为了使用您提供的 EVM 解决这个问题(可能来自自定义 CCS 脚本)?


    提前感谢、
    Kostas  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、

    AM273 EVM 的主要问题在于、XDS110(板载仿真器)无法复位 AM273 SOC、来自 XDS110 主机的 JTAG TRST 线路未以任何方式连接到 AM273、因为 AM273 器件不包含 TRST 引脚。 这就是强制需要手动 POR 触发器(按下 SW1)的原因。

    如果您要制作定制板、解决这个“问题“最简单的方法是将仿真器的 nRST 线路(标准 ARM 20 引脚 JTAG 连接器上的引脚 15)连接到 AM273 PORz 电路中。  请注意、如果要制作定制板、则需要使用外部仿真器。  我们不支持定制板载 XDS110 实现。  当您连接这个外部仿真器连接器时、请确保如上所述将 nRST 连接到 POR 电路中、这样当调试环境发出复位(通过 TRST 线路)时、它会强制使用 PORz 电路。  完成此操作后、从 JTAG 主机发出复位应实现所需的 PORz 到 AM273 SOC。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果问题出在 XDS110 仿真器上、是否可以通过使用来自 J19 EVM 端口的另一个调试器(例如 560v2)来解决?
    以下是 J19 引脚排列的子集:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、

    问题不在于 XDS110 仿真器本身、它是 AM273 EVM 板设计。  该电路板设计不会将 XDS110 的复位连接到 AM273 SOC 的 POR 复位。  同样、J19 跟踪调试端口实际上不会将 J19 上的复位信号(引脚 6 MIPI_NRST 和引脚 9 MIPI_JTAG_NRST)之一连接到 AM273 SOC。

    问题在于 AM273 EVM 上的 AM273 nRESET 信号 (AM273 SOC 上的引脚 L2) 仅连接到 SW1 按钮或 PMIC nRSTOUT 信号。  因此、触发此 AM273 nRESET 信号的唯一方法是使用 SW1、或切断 EVM 的电源。

    谢谢、
    Mike