This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:SysConfig 1.25.0:无法禁用 BSL

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593348/mspm0l1228-sysconfig-1-25-0-bsl-cannnot-be-disable

器件型号: MSPM0L1228
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

你(们)好

即使我使用 SysConfig 将 BSL 设置为“Disable"(“(禁用(禁用)、生成的配置文件仍然启用了 BSL。

请告诉我如何禁用 BSL。 版本信息如下所示。

 SysConfig:1.25.0+4268

 TI SDK:2.5.0

 IDE:EWARM 9.50.1.69506

 

image.png

 

image.png

 

此致、

Sho Tkayama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Sho、

    您可以忽略此调用引脚配置并查看它是否具有以下语句。 如果是这样、它将禁用 BSL、调用引脚将不起作用。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    我明白了。

    谢谢您!

    此致、

    Takayama Sho