This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:存储器写入失败

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592878/mspm0g3507-memory-write-failed

器件型号: MSPM0G3507

尊敬的团队:

 

如何修复 CCS20.3.1 中的以下错误?

文件加载程序:存储器写入失败:闪存编程器:错误、尝试在不擦除的情况下写入 NONMAIN!
GEL:文件:c:\Users\XXXX\workspace_ccstheia\empty_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang\Debug\empty_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang.out:加载失败。

最新的 CCS 是不同的 GUI。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442216/mspm0g3507-ccs-theia-1-5-1---sysconfig---configuration-nvm---error-attempting-nonmain-write-without-erasing

 

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    您能分享我参考的最新 GUI 屏幕截图吗? 我个人不使用该版本安装 CCS。 我认为我们应该拥有与您共享的线程相同的配置页面。

    我可以在以后安装最新版本时再次检查。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我的错。 GUI 看起来是类似的。

    但我尝试了擦除 Main 存储器和 Nonmain 存储器、添加了配置 NVM 并禁用 BSL 调用。

    CS_DAP_0:器件诊断读取= 0x0004110A  

    不知道擦除  Main 和 Nonmain 存储器后、Properties 中的 Debug 选项卡为何消失了...

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    CS_DAP_0:器件诊断读取= 0x0004110A 

    这表示 BSL 被调用。 有关详细信息、请参阅下面的 UG: https://www.ti.com/jp/lit/ug/slaaeo4/slaaeo4.pdf 

    、但我尝试了擦除主存储器和非主存储器

    您应在下面选择:

    当前设置不会擦除 NONMAIN。

    属性中的调试选项卡已消失...

    请分享您获得的整个页面、以供我参考。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我使用了另一个电路板并正确写入。

    我关闭螺纹。

    此致、

    Shoo