This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:SYSPLL_ERR_01 勘误表说明/问题

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591868/mspm0g3507-q1-syspll_err_01-errata-some-clarifications-questions

器件型号: MSPM0G3507-Q1

大家好、  

关于 SYSPLL_ERR_01  勘误表 一些说明:

  • 我可以在不将 PLL 连接到 CPU 时钟的情况下启动 PLL 吗? 这将允许我们确认它有正确的频率,并且只有在这之后切换 CPU 时钟使用 PLL ,所以要确保 CPU 在一个适当的时钟上一直工作  

  • 如果我正确理解这一点,当我 启用 PLL 时,我 总是需要运行 FCC ,并重复该程序,如果 FCC 显示 PLL 没有使用正确的频率 .   你是否有一个粗略的刺激 典型时间需要? 我需要达到尽可能低的功耗,并需要 在功率预算中增加这个额外的时间。

谢谢你  

BR

Carlo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    很抱歉晚回复。  在某种程度上、我们上周错过了该主题。

    我能否在不将 PLL 连接到 CPU 时钟的情况下启动 PLL? 这将使我们能够确认它有正确的频率,并且只有在切换 CPU 时钟使用 PLL 之后, 这样才能确保 CPU 始终在正确的时钟上工作 [/报价]

    是的、 这是我们为此 PLL 勘误表定义的方法。

    如果用户重新启用 PLL、则需要重新检查、这通常在用户进入低功耗模式并唤醒(PLL 保持正常工作的 Sleep0 模式除外)时发生。

    如果我理解正确、当我 启用 PLL 时、我 总是需要运行 FCC、如果 FCC 显示 PLL 没有使用正确的频率、则重复该程序。    你是否有一个粗略的刺激 典型时间需要? 我需要达到尽可能低的功耗,并需要 在功率预算中增加这一额外时间。[/报价]

    如果用户选择 1 个 LFCLK 周期、FCC 大约需要 30.5us。

    PLL 重新启用最多需要 24 μ s 来保持稳定。

    若要更精确地计算 SYSPLL 值、您可以参阅我在新主题中分享的演示:

     MSPM0G3507:与 SYSPLL_ERR_01 相关  

    B.R.

    Sal

    [/quote]