This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:GPIO 的 VILSS 和 VIHSS 范围内信号所允许的总时间

Guru**** 2677465 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590328/am2431-total-amount-of-time-allowed-for-a-signal-within-the-range-between-vilss-and-vihss-for-gpio

器件型号: AM2431

尊敬的 TI 专家:

假定此常见问题解答中的信息也适用于 AM2431(我是否正确?):

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498888/faq-am625-am623-am620-q1-am62ax-am62px-am62d-q1-am62l-am64x-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design---queries-related-to-gpio

部分中所述 VILSS 和 VIHSS 系列视频、 上面写着“这就是为什么电气特性表定义了最小压摆率参数的原因、该参数限制了允许输入处于该区域的时间。 信号在该区域内的时间量是切换频率...“的函数。

 如果 AM2431 引脚的信号压摆率 分别为 33kV/s 和 2.45MV/s (IO 电压为 3.3V)、则在 IO 缓冲器发生故障之前、您是否可以提供配置为输入的 AM2431 引脚[VILSS、VIHSS]范围内信号允许的总时间?  

例如、 如果在 H 小时时可以知道[VILSS,VIHSS]内  信号允许的总时间、对于压摆率为 SR V/s 的信号、 我们可以估计[VILSS,VIHSS]内的时间量在一个信号切 换周期中为 n 秒、此外、 我们可以用 H 3600/n 来模拟总信号切换周期--这是数据结束

之所以提出这个问题  、是因为我们的设计已锁定、并且要添加外部缓冲器来提高压摆率是不可行的。  我想知道是否可以估算信号压摆率不符合规格的引脚的 IO 缓冲器的寿命。 AM2431 数据表中指定。   由于我设计中的关注信号并不总是切换(每 100ms 一次闪烁)、因此 即使 IO 缓冲器的寿命较短(比压摆率在规格范围内的信号更短)、 处理器的总使用寿命 可能仍然满足要求。   

此致、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Larry

    感谢您的查询。

    您能否分享您正在讨论的 SOC IO 和相关电路部分,以便回顾压摆率增加的可能原因 — 例如 IO 连接到开漏输出型输入端、或者输入端连接了可能导致压摆的电容器。

    请参阅以下部分:

    6.7.2 失效防护复位((FS 复位)电气特性

    6.7.5 SDIO 电气特性

    6.7.6 LVCMOS 电气特性

    请查找压摆率  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    相关引脚是采用 ALV 封装的 AM2431 的 V8、Y8、V13、AA7。  这些引脚配置为 GPI、 并连接到光耦合器的集电极开路输出 LTV-214(类似于 TLP280)。   光耦合器 LTV-214 输出通过 4.99K 电阻器上拉至 3.3V。

    是的、我请参考 6.7.6 LVCMOS 电气特性。

    在这四个引脚上测量的信号压摆率 分别为 33kV/s(上升)和 2.45MV/s(下降)。   我知道压摆率较慢的原因、但无法进一步降低上拉电阻器 4.99k、并且引脚和光耦合器中未连接电容器。   解决方案是在光耦合器和 AM2431 之间添加缓冲器、但由于设计锁定、这种方法现在不可行。

    由于最小压摆率将限制中间电压区域中信号的时间量、因此 中间电压区域中的信号应该有总允许时间量。  您可以 提供以下信息吗?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    谢谢你。

    这些信号经常变化吗?

    允许的最大转换时间为 1000ns。

      如果 施加的信号 在 VIHSS 和 VILSS 之间的电压区域花费过多的时间、则输入缓冲器可能会出现长期可靠性问题。  

    请在初始查询中列出的常见问题解答中查找 1000ns。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    这些信号可以切换一次 100ms ~ 200ms。   

    我完全了解与慢速压摆率相关的所需转换时间和长期可靠性问题。  

    由于 输入缓冲器在不产生长期可靠性问题的情况下、在中压区域停留的时间有限、因此 我想知道 这样一段时间的价值。  您可以提供这些或类似的内容吗?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    谢谢你。

    由于 输入缓冲器在没有长期可靠性问题的情况下、可以在中间电压区域花费的时间有限、因此 我想知道 这样一段时间的价值。  您是否可以提供此类或类似内容?

    允许的最长转换时间为 1000ns。

    我已经提到了上述时间。

    不确定您是否有我无法理解的查询。 如果是、请详细说明。

    这些信号可以切换一次 100ms ~ 200ms。   [/报价]

    建议遵循处理器数据表中的转换率(信号转换)建议。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    在我发布的同一常见问题解答 中 、压摆率部分显示了“ 这些限值可确保器件在产品生命周期内不会暴露在这种情况下的时间过长。“

    我的问题实际上是输入缓冲器在其整个生命周期中承受中压电压的时间长度。

    例如、 在 一个信号切换周期中 、信号上升/下降时间   为 1000ns 、输入缓冲器在 500ns+500ns 内承受中压(上升 +下降;例如,确切值可能不同);  在 1x10^20(例如)切换周期后、输入缓冲器将失败。  在这种情况下、输入缓冲器 在其生命周期内可能暴露于中压下的总时间为 (500ns+500ns)*1*10^20ns = 10^14 秒--我需要这个值或类似的值。

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    感谢您发送编修。

    我了解该查询。 您正在查找 IO 可能承受超出数据表规格的压摆时间。

    我们不建议使用慢速转换输入信号作为 SOC 输入。  

    是否有转换数和波形捕获可用作检查参考?

     请咨询我们的器件专家并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    在我的设计中、信号压摆率 (10%~90%) 为  33kV/s(上升)和 2.45MV/s(下降)。  期待您的反馈。 谢谢。

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    谢谢你。

    检查您是否能够共享示波器捕获  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    以下是 AM2431 引脚上信号的示波器捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    谢谢你。

    示波器捕获不可见。

    请重新附加。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我的公司网络似乎阻止了附件。 我可以通过电子邮件发送捕获。  您可以通过私人邮件向我发送您的电子邮件吗?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    谢谢你。  

    已完成。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    感谢您的意见。

    请参阅专家的意见:

    切换速率小于 100kHz 的信号允许的最大上升/下降时间为 1000ns、根据相应 IO 的 VILSS 和 VIHSS 值测量。  从 10/90 开始测量时、下降沿看起来略高于限值、但如果测量 VILSS/VIHSS、则下降沿可能正常。  上升时间甚至不接近。  他们可能需要使用推挽驱动器来缓冲信号、然后再将其发送到我们的器件中。

    所有四个引脚都使用 LVCMOS 缓冲器、因此应根据 LVCMOS VILSS/VIHSS 值测量上升/下降时间。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的信息。  这些是已知的。   我的问题是 AM243x 输入缓冲器在其使用寿命内承受中压电压的时间长度。

    它仍然没有得到回答。

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Larry

    谢谢你。

    这些已经知道。  [/报价]

    我上面添加的输入是来自器件专家。

    只要我们看到客户未遵循数据表、我们就会提出上述建议供客户遵循。  

    ]我的问题是 AM243x 输入缓冲器在其生命周期内能够承受中压电压的时长。

    我有多个步骤的答案

    第 1 步:来自 Sreenivasa 的输入

    对于客户不在数据表规格范围内运行的用例、我不确定我们是否提供 E2E 支持。  

    我可能没有所需的输入

    第 2 步:设备专家

    我确实分享了您提供给器件专家的波形和压摆输入并收到了上述答案。

    我已发送有关总时间的后续查询。

    由于用例很多、我不太可能得到解答、我们可能尚未对这些用例进行超出数据表要求的仿真或测试。

    我会在听到回复时更新该线程。

    第 3 步:现场团队

    请联系您负责处理具体问题的 TI 现场团队。

    归档团队可以联系 TI 内部的相关联系人、要求提供可以在线讨论的其他信息。

    此致、

    Sreenivasa.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Larry

    请参阅专家的意见:

    我们不定义总时间、而是仅定义最小输入压摆率的两个长期可靠性限值。  一个不与频率相关、其中该限值相当于 1000ns 的最大上升/下降时间、仅适用于等于或小于 100kHz 的信号切换速率。  另一个限制与频率相关、其中该限制是信号切换速率的函数、适用于大于 100kHz 的信号切换速率。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Kallikuppa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Larry

    感谢您发送编修。 我将关闭该主题。  

    此致、

    Sreenivasa.