This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 支持 12Gb LPDDR4

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593546/am6442-am6442-support-for-12gb-lpddr4

器件型号: AM6442

AM6442 是否支持 Micron 12Gb 16 位总线 LPDDR4?

提前感谢您的帮助!

 

此致、

Niculina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、仅支持容量为 2 的存储器。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您的反馈。

    但是,如果在我们的项目中,我们打算使用 12Gb 作为 8Gb 的一台呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这样可以正常工作、但我不知道 DDR 配置工具是否适用。  我没有试过,因为我从来没有在板上有一个。  如果您确实想要这样做、我建议在我们的一个 EVM 上放置一个 12Gb 存储器、看看它是否正常工作。  

    如果您有要测试的硬件平台、我可以帮助您查看此内容。   

    此致、

    James