This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4:AM263Px:AM263Px:AM263Px 上的 MCAN 外设问题 CC:两个电路板之间的 MCAN 通信问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594418/am263p4-am263p4-am263px-issues-with-mcan-peripheral-on-am263px-cc-mcan-communication-problem-between-two-boards

器件型号: AM263P4
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263P

大家好、我目前正在使用 am263px 控制卡 (TMDSCNCD263P) 在两个电路板之间建立 CAN 通信。
第一块电路板应发送消息、第二块电路板应接收消息和发送 ACK/STATUS 回复。 但是、我目前遇到的问题是变速器本身无法正常工作。 使用示波器进行检查时、看不到任何波形。
我目前正在使用“mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19"SDK。“。
板上的 LD8 “PMIC 安全错误输出 (LD8)“导致 CAN 通信失败吗?目前、板上的 LD8 LED 亮起、我知道默认状态为熄灭。
下面的代码是发送器件。
谢谢你。

am263px board.jpg

mcan_test_TX.zip

mcan_test_RX.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jinwoo、

    我在我这边运行了你的 TX 项目、似乎运行正常。 我可以在示波器上查看它、并且 UART 日志确认传输。 我附上了相同的屏幕截图。  


    这是 UART 日志的图像


    当缩小时、示波器上会显示此信息。 每个信号下降都是一个新的 CAN 传输。  


    这就是它的放大视图。  

     LD8 LED 似乎不会干扰 CAN 传输。  您能否确认并重新检查与示波器的连接? CAN 4 在控制卡本身上有引脚、而不是 HSEC 板上。

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、为什么 LD8(PMIC 安全错误输出)LED 亮起? 我了解手册中规定默认设置为“关闭“。 这可能是由于 PMIC 的问题造成的? 是否有办法对此进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jinwoo、

    LD8 在我们的终端也会亮起、但是不会影响运行的应用。 我们试图在内部找出其行为与用户指南不同的原因。  

    此致、
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwoo, Pranav,

    默认情况下、LD8 亮起是硬件实现错误、可忽略此错误、不会影响 EVM 的正常运行。

    此致、

    Brennan