This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G350x 中的 DMA 功能

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590459/mspm0g3507-dma-features-in-mspm0g350x

器件型号: MSPM0G3507

您好!

是否有任何关于在 MSPM0G3507、DMA_A 或_B 中使用哪个 DMA 型号的明确信息?

因为我看到重复模式和通道级联在我的电路板上工作、但收集模式似乎没有在 driverlib 中实现(由预处理器禁用,因为不支持)。

我尝试使用裸寄存器进行配置、但不确定是执行了什么操作、还是完全不受支持? TRM 和 Driverlib 在这里有矛盾。 要么只是没有在 driverlib 中实现。

问题

  1. 在 MSPM0G350x、DMA_A 或 DMA_B 中实现了哪个 DMA 型号?
  2. MSPM0G350x 是否支持收集模式?

中导出 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器、SLAU846C–2023 年 6 月–2025 年 8 月修订:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    请参阅 mspm0g3507_datasheet、有关收集模式、它在 MSPM0G350x  器件中不支持。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 一个月前、我下载的数据表中没有此类信息、似乎在 prev 中缺失。 修订版本。

    您提供的这个版本已在 10 月进行了修改。

    感谢您的响应、我将使用较新的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Serhii:

    是的、它已更新。 请参阅最新版本。 谢谢你。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确保文档中的这张图片正确无误?

    它说:
    -条带模式不可用 — 是真的吗?
    -长的是不可用的 — 是真的吗?;
    -级联渠道支持不可用 — 这不是真的,它是 wokring 在我的工作台上.

    其他功能呢? 在哪里可以找到显式信息呢?