This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:通过 UDP 套接字接收大数据大小

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593195/tm4c129xnczad-reception-of-large-data-size-over-udp-socket

器件型号: TM4C129XNCZAD

您好:

我正在开发基于 ARM TM4C129XNCZAD 的应用、该应用处理 UDP 套接字的创建并使用 TI NDK 栈通过这些套接字接收数据。

我遇到了一个问题、即接收到的数据大小约为 3k 字节、但数据无法到达应用层、而较小的数据大小(多达 1992 字节)则可以正常工作。 我认为、这种行为需要修改 Rx 缓冲区大小和 NDK 栈配置中的限制。

根据 NDK 用户指南和参考指南、我添加了以下配置、但问题仍然存在:

/*在启动时 IP 堆栈配置期间*/
  s32ReceiveBufSize = 3000;
  (void) CfgAddEntry (hCfgIpAddr、CFGTAG_IP、CFGITEM_IP_SOCKUDPRIMIT 、CFG_ADDMODE_UNIQUE、(INT32S) sizeof (INT32U)、  (INT8U *)&s32ReceiveBufSize、  STD_NULL);
 
/*创建 UDP 套接字期间*/
u32ReceiveBuffSize = 3000;
(void) setsockopt (objSocketHandler、SOL_SOCKET、SO_RCVBUF、&u32ReceiveBuffSize、(INT32S) sizeof (u32ReceiveBuffSize);

请注意、该应用程序会手动初始化 IP 堆栈、而不依赖于配置 (.cfg) 文件。

找到捕获的 Wireshark 流的附加图像、数据包编号 4924 会出现问题。 我的硬件板 IP 地址为 10.1.0.53。

非常感谢您提供有关如何解决此问题的指导。

谢谢。

a3bf99a8-0753-4e3c-9e53-5a641cd21566.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allaa Kamel

    感谢您的线程、能否请 与我分享 TI NDK 栈链接。  

    我想查看有关您问题的软件和文档。

    谢谢