This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:MSPM0L1117 ADC 配置

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593880/sysconfig-mspm0l1117-adc-configuration

器件型号: SysConfig

将 SysConfig 与 MSPML1117RGE 器件一起使用时、选择 ADC 会导致错误。 但是、使用 32 引脚器件并选择 ADC 时不会出现错误。 除了 ADC 之外、不会选择任何其他项。 这是什么意思?
 
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    这是由于您的 ADC 引脚分配所致。

    ADC 不会自动分配可用的 ADC 通道、您需要手动选择与其硬件一起使用的 ADC 通道、请参阅下面的设置并检查引脚冲突的原因:

    这些工具还会分享导致错误的原因:

    B.R.

    Sal