This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:MSPM0L1117 (Q1):是否更好地使用网络版本或桌面版本的 SysConfig?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593839/mspm0-sdk-mspm0l1117-q1-is-it-better-to-use-the-web-or-desktop-version-of-sysconfig

器件型号: MSPM0-SDK
主题中讨论的其他器件: SysConfigMSPM0L1117

您好、专家

使用 SysConfig 工具确认了 MSPM0L1117 (Q1) 使用的以下引脚分配:VQFN-24 (RGE)。
但是、Web 版本和桌面版本之间的操作存在差异。

- SPI
- LIN  
- ADC 1 通道

**** Web 版本****

软件产品:  (*) 提供 SDK 选择(选择 MSPM0 SDK 2.08.00.03)
器件:MSPM0L1117  (*) 仅提供 LaunchPad。
封装:       (*) 仅提供 48 个引脚(仅选择 LaunchPad)
              (*) 有特定于 LIN 的选择项(仅选择 LaunchPad)
              (*) 没有特定于 LIN 的选择、只有 UART(选择了 MSPM0L1117)

****桌面版本****

软件产品:  (*) SDK 选择不可用(PC 上未安装 SDK。)
  无法选择器件:MSPM0L1117 (*) Q1 和 Launchpad
封装:可选择 24 引脚至 48 引脚的 VQFN-24 (RGE)(*)
                   (*) 没有特定于 LIN 的选择、只有 UART(选择了 MSPM0L1117)

(*) 表示主要差异

我不确定在上述情况下应该使用哪个 SysConfig。
是否最好使用网络版本或桌面版本的 SysConfig?

顺便说一下、MSPM0L1117 (Q1) 是否可以进行以下引脚分配:VQFN-24 (RGE)?
- SPI
- LIN (UART)
- ADC 1 通道

此致、
Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hidekazu:

    我个人在日常调试活动中执行桌面版本。 而 Web 版本也应该可以正常工作。

    选择器件而不是 LaunchPad、因为 LaunchPad 始终具有超集包:

    然后可以看到 UATT-LIN:

    顺便说一下、MSPM0L1117 (Q1) 是否可以进行以下引脚分配:VQFN-24 (RGE)?

    是的、可以完成此操作。

    B.R.

    Sal