This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:使用 jlink 刷写 MSPM0G3519 时出现问题

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589580/mspm0g3519-problems-flashing-mspm0g3519-using-jlink

器件型号: MSPM0G3519

您好、

我尝试使用 jlink 刷写 MSPM0G3519、但我遇到了以下问题。

 

SEGGER J-Link Commander V8.84 ( 2025 年 11 月 5 日编译 18:42:50)
DLL 版本 V8.84、编译日期 :2025 年 11 月 5 日 18:41:46

通过 USB...O.K 连接到 J-Link
固件:J-Link V12 编译于 2025 年 10 月 15 日 16:56:26
硬件版本:V12.00
J-Link 正常运行时间(自启动以来):0D 02h 05m 35s
S/N:52011251
许可证:gdb
USB 速度模式:高速 (480MBit/s)
VTref=3.295V


键入“connect"以“以建立目标连接、'?' 寻求帮助
J-Link>con
请指定设备/核心。 : MSPM0G3519
键入“?"</s>“ 用于选择对话框
设备>
请指定目标接口:
 j) JTAG(默认)
 S) SWD
 t) cJTAG
TIF>S
指定目标接口速度[kHz]。 :4000 kHz
速度>
选择了器件“MSPM0G3519"。“。


通过 SWD 连接到目标
InitTarget() 启动
DAP 初始化成功。
未检测到 PWR-AP。
InitTarget() 结束 — 耗时 402ms
找到 ID 为 0x6BA02477 的 SW-DP
DAP 上电失败
InitTarget() 启动
DAP 初始化成功。
未检测到 PWR-AP。
InitTarget() 结束 — 花费 299ms
找到 ID 为 0x6BA02477 的 SW-DP
DAP 上电失败
发生错误:无法连接到目标设备。
有关故障排除步骤、请访问 https://kb.segger.com/J-Link_Troubleshooting
J-Link>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lay、

    您是否可以首先尝试使用 J-Flash GUI 连接 MSPM0G3519 器件、首先检查是否存在硬件连接问题(例如 MCU 未良好供电)、然后切换到命令行进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J-Flash GUI 未提供帮助、但此问题已解决。

    Zephyr 中时钟控制驱动程序的一些最新更新似乎为我借用了 mspm0。 我将 BSL 调用驱动为高电平、并刷写了没有时钟控制更新的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lay、  

    感谢您的更新、很高兴在此解决了此问题。