This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-SDK:Ubuntu MSPWare 安装脚本无法启动

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590408/msp430-sdk-ubuntu-mspware-install-script-fails-to-launch

部件号: MSP430-SDK
主题: MSP430WARE 中讨论的其他部件

我将 MSP430Ware_3_80_14_01_setup.run 下载到 Ubuntu VM 并使其可执行。 当我运行它,结果是'bash:./ MSP430Ware_3_80_14_01_setup.run:没有这样的文件或目录'。 当我在较旧的 Ubuntu VM 中运行它时、它运行正常。 (它首先显示用户协议。) 我认为新 VM 可能缺少此 bash 脚本所依赖的目录或资源。 如果我不知道需要什么、我可以提供所需的依赖性。 我希望了解这是什么。

P.S.这是 CS3094519 的后续行动。 我正在尝试将其发布到 E2E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、
    您能否告诉我您使用的是哪个版本的 Ubuntu、以及安装程序工作的是哪个版本的 Ubuntu?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    该安装程序适用于 Ubuntu 16.04.7 LTS。 在 Ubuntu 20.04.6 LTS 上失败。

    感谢您的提问。

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、
    我的团队建议使用 MSP430Ware_3_80_14_01_setup.run 可以使用的 Ubuntu 版本。  

    此致、

    Diego Abad