This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1117:DL_FlashCTL_unprotectSector 仅基于区域

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593228/mspm0l1117-dl_flashctl_unprotectsector-is-only-region-based

器件型号: MSPM0L1117

您好:

我认为此 DL_FlashCTL_unprotectSector/ DL_FlashCTL_protectSector API 的名称会令人困惑、因为它的函数参数仅采用区域级输入 (MAIN/NONMAIN)、因此不受闪存扇区影响。

那么、是否有一个 API 可以实际执行基于闪存扇区的写保护?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道该地址用于计算物理扇区。

    Munan