This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0H3216:5V MSPM0+!!

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593147/mspm0h3216-5v-mspm0

器件型号: MSPM0H3216

很高兴在 MSPM0+空间中看到 5V 微控制器!!  TI 做得好!!  是否计划扩展 5V 产品?  我很好奇、因为我们很快就会迁移设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:
     2026 年、您将有望实现更高规格的 MSPM0 5V MCU。 如需了解更多相关信息、请随时联系您当地的 TI 销售代表。

    此致、

    Diego Abad