This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G 参考手册中 DMA 功能的文档

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592589/mspm0g3507-documentation-of-dma-features-in-mspm0g-reference-manual

器件型号: MSPM0G3507

MSPM0G 参考手册的当前修订版 C 列出了以下 DMA 功能:

旧版本 A 具有以下特性表:

我预计在较新的表中“DMA_A"的“的功能将与较旧的表相匹配、但根据较新的表、“DMA_A 全功能通道“不支持重复模式。

我认为这是一个文档错误。

MSPM0G3507 数据表的最新版本 C 还列出了对“重复模式“(可能与“重复模式“相同)的支持:

MSPM0G350x_ApplexC_DMA_Features.png Datasheet_Rev

但根据此表、不支持“跨步模式“、这与参考手册中的表不匹配?!

这真的令人困惑和不一致。 任何人都能阐明不同 MSPM0G 型号支持哪些 DMA 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    很抱歉混淆。

    MSPM0G3507 应支持 DMA_B 类型、因为我确认重复模式适用于该器件。

    数据表应该需要修复、我会将此问题转发给文档团队以进行修复。 感谢您的反馈。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此问题转发给文档团队。
    IMHO 数据表需要明确参考参考参考手册中使用的术语:

    • 是由器件型号实现的 DMA_A 或 DMA_B
    • 表中列出的功能应以具有相同名称(例如“重复模式“与“重复模式“)的可比顺序 A 显示