This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:TIFS 演示上的构建问题

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584262/am2612-q1-build-issue-on-tifs-demo

器件型号: AM2612-Q1
主题中讨论的其他器件:MCU-PLUS-SDK

尊敬的专家:

 

美好的一天! 我要找客户。

当客户在 CCS 中导入 AM261 TIFS SDK 中的“crypto_AES_CBC_128_am261x_hsm0-0_nortos"演“演示并希望进行构建时、它将出现一些问题、显示“unknown type name 'hsmMsg_t“。 客户想知道如何解决问题、或者是否有构建 TIFS 演示的替代方法?

 

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是错误日志的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kita

    我能够在我这边看到这一点 检查原因。

    同时、要取消阻止客户、他们可以在命令行中使用“gmake"命令“命令来构建应用程序。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    我能够解决这个问题。 我们会将其集成到下一个版本中。 同时、客户可以执行以下操作

    问题 1: 导入问题

    解决方案: 在示例的 example.projectspec 中、将 com.ti.mcu_plus_sdk_AM261X 更改为  MCU-PLUS-SDK  

    ============================================================================================================================================

    问题 2: 构建问题

    解决方案: 从工程中删除以下 2 个包含项

    ============================================================================================================================================

    问题 3: 构建问题

    见解 : 从 syscfg 中删除 SDL 文件、如下所示

    确保 imports.mak 中 MCU_SDK 的版本正确

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    感谢更新、构建问题已解决。

    但它无法连接 M4 内核。 您能就此提供建议吗?

    此致

    Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    M4 内核的 JTAG 在 HSFS 器件上被锁定。 它只能在 HSSE 设备中解锁(例如,使用客户密钥刷写设备电子保险丝时)

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan