This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:是否有没有 TCA6408 的定制闪存器示例?

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592662/am2612-is-there-custom-flasher-example-without-tca6408

器件型号: AM2612
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、TCA6408

您好、

我的客户遇到了使用 Uniflash(JTAG 会话)进行闪存编程的问题。 我们需要您的帮助。

它们使用的是 QSPI 闪存 (IS25LP128)、满足 AM261x OSPI、QSPI 闪存选择指南中所述的要求。

此外、他们遵循 为定制闪存器件添加支持中的过程

由于使用自定义闪存、这些函数在 UniFlash [Settings & Utilities]的[Custom Flasher]中设置“flasher_JTAG_uniflash.out"。“。

uniflash.jpg

为了创建“flasher_JTAG_uniflash.out",“,它们、它们会引用以下工程。

C:\ti\motor_control_sdk_am261x_10_02_00_07\mcu_plus_sdk\tools\flasher\JTAG_uniflash\am261x-lp\r5fss0-0_nortos

但是、此工程是使用 LaunchPad 上的 TCA6408 为架构创建的、但其电路板上未使用。 因此、在初始化中设置 TCA6408 时发生错误。

 

您能帮他们提供任何建议来解决他们电路板上没有 TCA6408 的此问题吗?

是否有任何不使用 TCA6408 的示例?

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    该示例已设计为可在 EVM 上工作。 这就是为什么它有 IO 外部器件。 此外、IO 扩展器用于闪存复位。 在定制板上、可以根据闪存的 RESET 引脚的连接方式来完成该复位。 可以使用相应的逻辑来代替通过 IO 扩展器进行的闪存复位

    此致、

    Aswin