This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:密钥环证书中的 keyring_ver

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590687/am263p4-keyring_ver-in-keyring-certificate

器件型号: AM263P4

您好、

声明如下:

keyring_cert_gen.py 解析包含以下元数据的 json 对象、用于生成密钥环证书:

  • keyring_sw_rev:此整数值用于针对器件电子保险丝中可用的密钥环软件版本进行防回滚检查。
  • keyring_ver:keyring 版本为整数类型、是 HSM 中使用的 TIFS-MCU 版本支持的版本。
  • num_of_asymm_keys:正在导入的非对称密钥的数量。
  • num_of_symm_keys:要导入的对称密钥的数量。
  • keyring_asymm:具有各自密钥权限和哈希算法的非对称密钥数组、用于计算和存储公钥的哈希。

我不明白 keyring_ver 在这里的意思。 在此背景下、关于 TIFS-MCU 版本的信息在哪里?

谢谢。此致、

Geetha K 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该主题已分配给专家以供进一步审查和采取行动。 请注意、由于假日季节的原因、我们团队的响应时间可能会比平时慢。

    我们将尽快回复您、感谢您对此事的理解。
    感谢您的查询,我们期待尽快为您提供帮助。

    此致、
    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    这是一个字段、用于检查证书中存在的版本是否与 TIFS SDK 中设置的版本匹配。 即 HSMRT_KEYRING_VER 宏设置为 1、因此可以在证书中使用相同的。  
    这是作为版本防回滚功能提供的附加字段、用于使证书与所使用的 TIFS 保持一致。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是作为版本防回滚功能提供的附加字段、用于使证书与所使用的 TIFS 保持一致。

    防回滚版本适用于以下版本、不对吗?

    keyring_SW_rev:此整数值用于针对设备电子保险丝中可用的密钥环软件版本进行防回滚检查。

    使用  keyring_ver 反激式转换器。

     此致、  

    Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    防回滚版本适用于以下版本、不对吗?

    是的、这个 (keyring_SW_rev) 用于 SW 版本的反回滚。 即、将此值与电子保险丝的 Keyring SW rev 字段中存在的值进行比较  

    keyring_ver  是跟踪可能发生在键环中的任何新功能添加或结构更改、这可能会导致与所涉及 TIFS 软件的兼容性减弱。

    因此、这是为了确保使用正确的 TIFS 驱动程序来解析相应的密钥环结构。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan