This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:MSPM0 引导加载程序 GUI 最新版本

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1586390/mspm0-sdk-mspm0-bootloader-gui-lastest-version

器件型号: MSPM0-SDK
Thread 中讨论的其他器件: LP-MSPM0L1306、MSPM0L1306

您好!

我正在尝试使用 MSPM0 引导加载程序 GUI 来刷写固件、但仍然收到错误: “错误:未知的其他错误!“ —很难弄清造成这种情况的原因。

到目前为止、我更新了 XDS110 的固件、目前我使用的是 GUI 1.2 版。 您能告诉我在哪里可以获取最新版本的 GUI 吗? 也许问题与此相关。


image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件调用需要使用相应的 BSL 示例对 M0 进行编程。

    通常、如果 MSPM0 尚未对固件进行编程、我们会使用软件调用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Helic,

    我正在使用 LaunchPad LP-MSPM0L1306 并尝试使用 MSPM0 引导加载程序 GUI (v1.2)(PC 的 BSL 主机)对器件进行编程。
    我的硬件设置为:

    • 连接的跳线:GND、3V3、NRST、SWDIO、SWCLK、 BSL

    • UART 引脚:PA23 (TX) 和 PA22 (RX)

    • 对于 J17/J16、我将跳线移动到 BP 位置、因为我使用的是 PA23 和 PA22(BoosterPack 引脚)。 请确认这是正确的。

    对于 MSPM0 引导加载程序 GUI v1.2、
    对于应用固件文件、我选择:
    C:\Users\xxx\Desktop\2480.BSL_GUI_EXE\BSL_GUI_EXE\Input\Application_demo_with_software_trigger_LP_MSPM0L1306_0_address_uart

    如果可能、的“NVM 默认配置“是什么?我们何时需要使用它?

    然后我检查了一下 软件调用 LaunchPad 上的 XDS110 (不确定这是否正确,因为手册说:
    “在 LP-MSPM0L1306 上、XDS110 反向通道 UART 引脚与 BSL UART 引脚不同、因此请断开 J101 中的 TXD 和 RXD 并使用跳线连接 PA22 和 PA23。“)  

    然后得到如下所示的错误。 您能帮我检查整个流程吗? 可能我遗漏了一些步骤。 提前感谢你;)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 J17/J16、我将跳线移动到 BP 位置、因为我使用的是 PA23 和 PA22(BoosterPack 引脚)。 请确认这是正确的。

    引脚相同吗? 此重新配置需要修改非主存储器。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau869e/slau869e.pdf

    请参阅本文档原理图、PA23 默认未连接到 BP。

    如果可能、的“NVM 默认配置“是什么?我们何时需要使用它?

    Nonmain 闪存区域修改。

    请使用默认的 PA10 和 PA11 来运行 BSL、完成所有操作后、您可以尝试更改为 PA23。

    对于非主用例、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeo4

    由于您使用的是 MSPM0L1306、我会将此工单循环给相应的团队成员以为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 我使用 MSPM0L306 来测试引导加载程序示例、但 1306 的步骤没有很详细。 您可以检查我的硬件设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自强:
    很抱歉晚回复。 您能告诉我您需要有关哪个器件的帮助吗?

    此致、

    Diego Abad