This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:需要协助:将参数文件从 MSPM0G 无传感器_FOC_GUI 导入到 Code Composer Studio 中

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584039/mspm0-sdk-assistance-needed-importing-parameter-file-from-mspm0g-sensorless_foc_gui-to-code-composer-studio

器件型号: MSPM0-SDK

您好、

我已使用保存了一个参数文件 MSPM0G 无传感器 FOC_GUI 并且想知道如何将其导入 Code Composer Studio (CCS) 。

您能否指导我完成将保存的参数集成到 CCS 工程中所需的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我们有一些可供参考的文档:

    无传感器 FOC 电机控制用户指南—无传感器 FOC 电机控制用户指南 2.04.00.xx 文档

    谢谢!

    此致

    Johnson