This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3518-Q1:安全认证 M0G3518QPNRQ1

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592216/mspm0g3518-q1-safety-certification-m0g3518qpnrq1

器件型号: MSPM0G3518-Q1

您好 MSP 团队:  

 

M0G3518QPNRQ1 安全认证的目标是什么? 我已将其与  M0L1227QPNRQ1 进行比较、对于该器 件、我可以找到 FuSa 证书、安全手册和 FMEDA(通过申请链接)。  

 

M0G3518QPNRQ1 是否会获得相同的文档? 如果是、到什么时候才会提供?  

此外、我可以将 MSPM0 诊断库与这两款器件配合使用吗?  

 

谢谢!  

Marinus  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Marinus、

    根据您的问题:

    [报价 userid=“516193" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592216/mspm0g3518-q1-safety-certification-m0g3518qpnrq1 ] M0G3518QPNRQ1 安全认证的目标是什么

    它还面向 ASIL-B。

    ] M0G3518QPNRQ1 是否会获得相同的文档?

    是的。

    如果是、何时提供?  [/报价]

    对于时间表、由于这是 NDA 信息、因此您可以联系当地的 TI 支持团队。

    此外、我是否可以对这两款器件使用 MSPM0 诊断库?  [/报价]

    是的、诊断库可以支持这两种器件。

    此致、
    彼得

    [/quote]