This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432 PTP 支持

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1588982/am2432-am2432-ptp-support

器件型号: AM2432

您好、

我将 AM2432 与工业 SDK 11.00.00.08 和 Profinet 协议栈一起使用。

我们很想将我们的器件串联、也希望我们的器件传播由第三个器件生成的 PTP 数据包。 器件本身不需要数据包、而是连接到该数据包的其他器件不需要这些数据包。

我已经检查过、似乎 PTP 数据包已从一个接口转发到另一个接口。 是否需要实施任何其他修改或软件实现来支持 PTP 协议? 还是应该已经得到支持?

谢谢您、

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    感谢您对通过  Profinet 器件实现 PTP 数据包传播的疑问。

    为了更好地了解您的具体要求、您能否澄清:

    1.   Profinet 器件在 PTP 网络中应该发挥什么作用?
      1. 它们是否应该用作透明时钟(测量和考虑转发延迟)?
      2. 它们是否应该作为边界时钟运行(与主器件同步并为主器件充当下游器件的主器件)?
      3. 或者、您只是需要在没有任何 PTP 感知或修改的情况下基本转发 PTP 数据包吗?

    2. 您的应用在端点之间需要多高的计时精度?

    这些详细信息将帮助我们 确定除了基本数据包转发之外是否还需要任何其他实现。  

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:  

    感谢您的答复。

      Profinet 器件在 PTP 网络中扮演什么角色?

    我们的要求是。它们应用作透明时钟(测量和考虑转发延迟)。

    您的应用程序在端点之间需要达到什么级别的计时精度?

    我们的要求是 2 微秒。

    谢谢您、

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    感谢您提供您的要求。 我们将在内部与我们的团队讨论此问题、并尽快回复您。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    Profinet FWHAL 目前不支持 PTP 数据包处理、因此该器件无法用作透明时钟。 由于这不是我们支持的标准功能、请联系您当地的 TI 销售代表以获取有关此主题的更多支持。

    此致、

    Laxman