This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273EVM:使用 560v2 调试 TMDS273EVM

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592231/tmds273evm-debugging-tmds273evm-with-560v2

器件型号: TMDS273EVM

您好:

我使用以下设置:

  • TMDS273EVM
  • MCU_PLUS_SDK_am273x_09_02_00_60
  • CCS 20.2.0
  • Blackhawk 560v2
  • GPIO_led_blink_am273x-evm_r5fss0-0

我尝试使用 560v2 调试此工程、方法是将 ccxml 连接设置更改为“Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器“。 我将 EVM S1 切换到 EVM 的 JTAG_MUX 和 560v2 切换到 J7 连接器。


  1. 我在尝试调试时收到此错误:
    CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–180 @ 0x0)控制器检测到目标功率损耗。 用户必须打开或连接目标的电源。 (仿真包 20.2.0.3536)  
  2. 我是否还可以将 560v2 的系统跟踪功能与此 EVM 配合使用? 我看到系统跟踪信号路由到 EVM 的 J19、但未提供此类适配器。

提前感谢、
Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–180 @ 0x0)控制器检测到目标功率损耗。 用户必须打开或连接目标的电源。 (仿真包 20.2.0.3536) 

    这通常是与物理 JTAG 连接有关的问题。 请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.4.0/ccs_troubleshooting-jtag-errors.html#power-loss

    我是否也可以将 560v2 的系统跟踪函数与此 EVM 配合使用?

    系统跟踪功能的可用性取决于所使用的器件、内核和软件。 我不确定您的特定器件。 我将推迟到设备专家来讨论这个问题。

    谢谢

    Ki