This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:GPIO 的最大速度或最短切换时间

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585821/am2432-max-speed-of-gpio-or-minimum-toggle-time

器件型号: AM2432

尊敬的 TI 专家:  

您能告诉我们、在 AM2432 的 I/O 上可以配置的 GPIO 最大速度是多少?

如果需要我提供任何意见、请告诉我们。

-

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    请留出一些时间在内部检查并恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    请告诉我们此处的实际用例是什么? 您期望的速度是多少?

    您是否在寻找使 GPIO 引脚变为高电平或低电平所需的时间?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tushar、下面是您问题的答案。

    请告诉我们这里的实际用例是什么? 您期望的速度是多少?

    我们旨在以 AM2432 支持的最大速度切换 GPIO。 此外、我们倾向于实现对同一信号的占空比的尽可能好的控制。

    [引述 userid=“16414" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585821/am2432-max-speed-of-gpio-or-minimum-toggle-time/6111887

    您是否在寻找使 GPIO 引脚变为高电平或低电平所需的时间?

    [/报价]

    我们希望在 AM2432 GPIO 上寻找可生成的最大频率。

    如果您有任何问题、请告诉我、

    -

    Vaibhav  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    没有有关 GPIO 切换速度的数据。

    您可以通过以下方法计算支持的 GPIO 的最大速度:

    1.在切换 Pin 之前计算 CPU 周期数。 例如 C1。

    2.通过直接寄存器写入来切换引脚。(不使用 GPIO API)

    3.   切换 Pin 后计算 CPU 周期数。 比方说 C2。

    4.计算  所用总周期的 C1 和 C2 之间的差值。

    5.用运行核心的频率除以总周期。

    这样就可以找到 GPIO 的最大速度。

    此致、

    Tushar