This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:关于为 SBL 保留的 OCRAM 区域

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590297/am263p4-q1-about-the-ocram-region-reserved-for-sbl

器件型号: AM263P4-Q1

在 AM263Px MCU+ SDK 09.02.00 环境中、将为 SBL 保留的 OCRAM 区域用作应用 RAM 时、您能否告知我们有任何预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBL 中的 OCRAM 区域通常为其代码和数据区域保留、我们假设不使用该区域、就像如果 APP 的文本或 rodata 与 RAM 中 SBL 的代码区域重叠、那么当 SBL 将此应用程序从闪存解析到 RAM 时、SBL 代码区域可能会被覆盖、导致无法正确执行。

    但是、仅当 SBL 执行时、才需要 RAM 中的 SBL 区域。 发布此消息、在应用程序中、这些区域可自由使用。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan