This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:对 AM263P4AFONFZCZRQ1 的 8MB 闪存进行编程所需的时间

Guru**** 2770975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591494/am263p4-q1-how-long-it-takes-to-program-the-8-mbyte-flash-of-am263p4afonfzczrq1

器件型号: AM263P4-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我想向您询问 AM263P4AFONFZCZRQ1 控制器编程时间 8000kByte 闪存的相关信息。 我们未来的客户将使用这种类型的控制器、我们很遗憾他们将使用整个 8MB 闪存。

总结一下情况:我们有上述类型的控制器,客户想使用整个 8MB 闪存。 问题是对器件进行编程需要多长时间。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该主题已分配给专家以供进一步审查和采取行动。 请注意、由于假日季节的原因、我们团队的响应时间可能会比平时慢。 我们将尽快回复您、感谢您对此事的理解。
    感谢您的查询,我们期待尽快为您提供帮助。

    此致、
    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您对 AM263P4AFONFZCZRQ1 闪存编程时间的查询。

    8GB 闪存的总编程时间取决于多个因素:

    1、闪存设备规格

    根据闪存供应商和器件型号、页面编程时间有很大差异。 即使对于容量相似的器件、不同的供应商也会提供不同的时序规格。

    示例:ISSI NOR 闪存 (IS25LX064)

    • 页面大小:256 字节
    • 典型页面编程时间:~120µs
    • 最长页面程序时间:~1800µs

    2.总编程时间计算

    对于 8GB(8,388,608 字节):

    理想情况(典型时序):

    • 页数:8,388,608÷256 = 32,768 页
    • 总时间:32,768 页× 120µs = ~3.93 秒

    最坏情况(最大时序):

    • 总时间:32,768 页× 1800µs = ~59 秒

    请注意、这些时序不考虑在写入闪存之前必须完成的任何类型的擦除操作。
    此致、
    Mayank Shadwani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    非常感谢您提供这些信息。

    此致、

    Danilo