This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1518:MSPM0G1519 闪存耐久性

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591049/mspm0g1518-mspm0g1519-flash-endurance

器件型号: MSPM0G1518
主题: MSPM0G1519 中讨论的其他器件

您好、

MSPM0G1519 数据表介绍了“主闪存存储体或数据存储体中多达 32 个由应用选择的扇区可用作高耐久性扇区。 这就实现了
经常更新闪存数据的应用程序、例如 EEPROM 仿真。“ 如何从耐久性为 100k 的 256 个扇区中选择 32 个扇区、哪些扇区具有 10k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以选择任何扇区。

    该规格实际上与闪存泵的耐写次数有关、因此我们建议避免使用超过 32 个扇区。 这是一个典型用例、也是该规格的推导方式。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不明白。 无需配置即可使扇区具有高耐久性? 这是否只是一个使用它的问题,就像它是,尊重 32 高耐力部门的数量?

    如果所有闪存都相同、为什么所有扇区都不支持 100k 的写入擦除周期? 是什么导致 32 个扇区出现这种差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无需特殊配置。

    规格基于的寿命 闪存泵 ——不是内存单元。

    马修