This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:POR 因电池反弹锁定

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591798/mspm0l1105-por-lockup-from-battery-bounce

器件型号: MSPM0L1105

大家好、我们一直在测试基于 MSPM0L1105TRHBR 的设计、我们发现 MCU 在某些电池反弹序列下锁定。  

由于硬件 POR、这应该是不可能的、但无论如何、似乎确实是如此。

我们有推荐的 47k + 4.7uF 复位电路、并且当将纽扣电池放入其插座时、我们仍然会遇到锁定情况。

 

请告知固件或硬件中是否有合适的解决方案。

 

触发问题的 VCC 波形示例(时间轴以秒为单位,完整波形约为 100ms):

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您是否有推荐的去耦电容器?

    如果您将原理图发送到当地的 FAE/TSR、MSP 团队也可以执行原理图审阅。

    此致、

    Owen