This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:重新利用现有 GUI 来查看 LP-MSPM0G3507 捕获的数据。

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, LP-MSPM0G3507, TIDA-010243, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594886/mspm0g3507-repurpose-an-existing-gui-to-view-data-captured-by-the-lp-mspm0g3507

器件型号: MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: ADS131M08EVM、、、 TIDA-010243

您好:

我们正在尝试基于 TIDA-010243 参考设计、使用 LP-MSPM0G3507 和 ADS131M08EVM 构建概念验证原型。  其概念是使用 LP-MSPM0G3507 通过 SPI 端口从连接到 ADS131M08EVM 的八 (8) 个惠斯通电桥捕获数据:电路板之间的连接如下所示。


       LP-MSPM0G3507                          ADS131M08EVM
       (控制器)                          (外设)
   ---------------------------- +                   ---------------------------- +
   |             |                   |             |
   |           J1:1+--( 3V3 )---------------------------- + DVDD (TP1)        |
   |             |                   |             |
   |          J3:21+----( 5V )-------------------------------- + R70PAD (EVM_RAW_5V)  |
   |             |                   |             |
   |            J7 +--( PB27- SYNC/RESET )-->--------- + J10:1 (SYNC/RESET)   |
   |             |                   |             |
   |          J2:15 +-( PB8 - Pico )----- >----- + J10:2 (DIN)       |
   |             |                   |             |
   |          J2:24 +-(M0_CLKOUT)----- >----- + JP10:(8.192MHz)   |
   |             |                   |             |
   |          J2:13 +--( PB6–CS0 )----- >----- + J10:4 (CS)        |
   |             |                   |             |
   |           J1:7 +-(PB9 - sclk)----- >----- + J10:5 (SCLK)       |
   |             |                   |             |
   |            J6 +-( PB26 -!DRDY )----- <----- + J10:6(!DRDY)      |
   |             |                   |             |
   |          J2:14+--( PB7-POCI )----- <----- + J10:7 (DOUT)       |
   |             |                   |             |
   |          J2:20+----(接地)-------------------------------- + J10:8 (GND)       |
   |             |                   |             |
   ---------------------------- +                   ---------------------------- +


要使用现有的“Energy MetrologyLibrarySW_1.03 中提取的“Energy Metrology-GUI“[GUI]可执行文件查看数据、请执行以下操作:

1.保留在 LP-MSPM0G3507 上运行的 TIDA-010243 参考设计代码。
2.退出 Code Composer Studio [CCS]。
3.关闭电源再接通两块电路板,在两块电路板之间建立干净、独立的启动和同步。
4.修改了与 GUI 可执行文件关联的.xml 文件、以使用其中一个可用的 COM 端口(COM4、COM5、COM7 等)。
5.启动 GUI。

但是、无法在开发 PC 和 LP-MSPM0G3507 之间建立通信。  “4"中“中列出的三个 COM 端口号中的每一个。 在.xml 文件中使用并单独尝试:每次尝试都失败。

是否可以进行任何调整(例如代码,.xml,硬件等)以利用 TIDA-010243 工作的设计?  如果没有、是否可以使用备用 GUI 来查看 LP-MSPM0G3507 捕获的数据?  请提供建议。  

感谢你的帮助。

此致、

DAG.FF2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dag:

    是否使用 MSPM0 SDK 中的电能计量库?

    如果您使用 LP-MSPM0G3507、应该能够将 PA10 和 PA11 用作 UART、请确保设置 J21 和 J22 以通过 XDS110 端口进行传输。 然后使用 XDS110 Application/User UART 端口。

    在 Energy-Metrology-GUI 文件夹中的 calibration-config.xml 文件中、更改 COM 端口号和速度、使其与 MSPM0G3507 的运行速度相匹配。

    我们还提供了可订购版本的 TIDA-010243 ( https://www.ti.com/tool/ADS131M08MET-EVM)、您应该能够让 EVM 运行计量代码、但 精度 会比 专用设计差。

    此致、
    Luke