This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:将云通信与 MSPM0 系列集成

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594994/mspm0g3507-integration-of-cloud-communication-with-mspm0-series

器件型号: MSPM0G3507

我一直在使用 MSPM0G3507 和 ESP-01S Wi-Fi 模块来使用 CCS IDE 开发基于 Wi-Fi 的应用。 我已使用 AT 命令成功实现了 IP 寻址、TCP 和 HTTP 通信。 但是、我目前在实现与 Blynk 或 ThingSpeak 等物联网平台的云通信方面面临着挑战。

使用云远程访问和控制 MSPM0G3507 的板载 GPIO。 如果有人可以支持、那么我可以继续为其集成任何合适的云应用(如果不是 Blynk 或 Thingspeak)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth:

    我检查了你的前一篇文章。 我们不会保留 CC 器件的任何示例。

    建议您首先使用 MSP432 进行一些演示、然后迁移到 MSPM0。

    B.R.

    Sal