Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914, HALCOGEN
器件型号: TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好专家、
我们将尝试通过 SPI_1 在 TMS570LS0914 和 QCA7006 之间进行通信。
- 借助裸机软件 (Halcogen 生成的 SPI MCAL)、我们可以通过读取签名寄存器 0x1A00 (Tx 命令:0xDA00) 来获取所需的 resposne 0xAA55。 根据 QCA7006 数据表、SPI 应在模式 3 下工作、但实际上我们获得了模式 2 而不是模式 3 所需的输出。

但根据我们的应用、我们需要使用 AUTOSAR MCAL。 因此、使用 AUTOSAR SPI MCAL 时、同一 Tx 命令无法获得所需的响应。 有时、我们将获得 0xAAAA 或 0x5555 作为响应。

3.这里附加了用于裸机软件以及 AUTOSAR MCAL 集成软件的 MibSpi1 的寄存器转储。
4、请提供进一步指导。
此致、
Ushan Kumari