This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1117:Starthub 项目创建不起作用

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594883/mspm0l1117-starthub-project-creation-not-working

器件型号: MSPM0L1117

您好:

我看到一个名为 starthub 的新 SDK 产品、它看起来很有趣、我下载并安装了它。

我尝试使用 IAR 创建一个空工程、它在确认安装步骤中遇到了一个奇怪的地方、我需要检查是否安装了 CCS、即使这个工具应该与 IDE 无关:

尽管这里不需要安装任何内容、但下一步是让我确认安装、而在这里、当我单击确认时、没有任何内容发生、下一个按钮显示为灰色:

因此、我无法通过该工具创建工程。

对于如何超越这一步有什么想法? 此工具是否确实需要 Code Composer?

最后、我可以看到工具说明中概述了 makefile 工程支持、是否知道该工具何时提供 makefile 支持? 我没有将它视为一个选项、这是一个直接的 makefile 工程、还是使用 CMAKE?

抱歉所有的问题,有趣的工具,如果它的工作!

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在重新安装最新的云代理后试过网络版本、当它进入导入页面时、只需链接到 IAR 快速入门指南:

    它实际上没有在选定的输出目录中创建任何文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已知问题。 内部 TI 跟踪 ID: TIHUB-192

    谢谢

    Ki