This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104 复位引脚 I2C 可以进行多路复用吗?

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595663/mspm0c1104-can-the-mspm0c1104-reset-pin-i2c-be-multiplexed

器件型号: MSPM0C1104

尊敬的团队:

MSPM0C1104 复位引脚 I2C 可以进行多路复用吗?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    是的、这些引脚可以多路复用、实现器件特定数据表中定义的各种功能。

    然而、这并不意味着同时功能。

    此外、对于 PA1 和 NRST 双重绑定的器件、必须禁用 NRST 功能。

    此致、

    Owen