This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:旋转变压器 RDC 静态配置检查失败

Guru**** 3002390 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581248/am263p4-resolver-rdc-static-config-checks-failing

器件型号: AM263P4
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、  

我一直在尝试运行示例代码 resolver_diagnostics、发现 App_checkStaticConfigurations ((int32_t*)&testStatus、gRdcBaseAddr) 函数指示配置检查失败。 是否需要在 sys config 中启用某些功能才能通过 CONFIG 检查。

此外、RDC_selectCalibrationChannel 的用途不明确。 您能给我一些文档以供参考吗?  

谢谢

Harveen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harveen:

    您能否查看您的终端出现故障的部分静态配置? 您可以在调试模式下编译代码以简化变量检查。 请共享 `getParams`和`getParams`数据以供我参考。

    谢谢。此致、

    Madhava.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mihira 调查此问题。

    在调试这些配置时、我发现 RDC 参数 Init 的一些配置参数与全局 gRdcParams 不同。 下面列出了不同的参数:

    **第一个值位于 RDC Param Init 中、第二个值来自 全局 gRdcParams

    • 内核 0 BpfDc_dcOffCal1 -         9 、8.     
    • 内核 0 PG_estimationEnable -     1 、   0  
    • 内核 0 PG_estimationLimit -       0 、   8  
    • 内核 1 BpfDc_dcOffCal1 -         9、8.      
    • 内核 1 PG_estimationLimit -       0、    8  

    您能帮助我理解为什么从 SysConfig 编写的配置与配置的 RDC 不匹配吗? 或者我可以做些什么来进行 RDC 通过静态配置检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harveen:   

    DcOffCal1 在其中一个“Get Static Config API“中似乎分配不正确。 这已通知小组。  

    谢谢。此致、

    Madhava.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mihira。