This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434:中断路由器 7 无法触发 R5FSS0-0

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595151/am2434-am2434-interrupt-router-7-fails-to-trigger-for-r5fss0-0

器件型号: AM2434
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我正在使用 CC33xx MCU PackageR5 亮起 AM2434

建议的 SDK 版本: 8.5.0.45 及更高版本
当前使用(用于支持 USB):

AM243x SDK 8.6.0.45
SysConfig 1.14.0
TI Clang v2.1.2.LTS

我面临的问题  中断路由器 聚合。 Im、只使用一个内核

根据` sciclient_defaultBoardCfg_rm.c `、R5FSS0-0 分配了 3 个中断路由器: 路由器 7、 路由器 8 和 路由器 9

我附上了下图:

IMG_20251205_154857.jpg

但在我的应用中:

中断路由器 7 不工作。
仅中断路由器 8 和路由器 9 工作。

例如:am2434 的 K7 焊球引脚、用于监控引脚的下降沿和触发中断。 当我使用中断路由器 7 时、它不会触发中断。 当我使用路由器 9 时、触发中断。

我的问题:

如何启用或正确配置 Router 7 以使所有三个中断路由器都能用于 R5FSS0-0?
我是否需要修改 RM boardcfg 或任何 SysConfig 设置? 为什么只有两路路由器正常工作、我无法配置任何其他路由器、您能帮您找到问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

     在上图中突出显示的路由器配置在安全上下文中被分配给 R5F0-0 内核。 (即 TISCI_HOST_ID_MAIN_0_R5_0)、范围为 7-9。

    对于 R5F0-0 内核非安全上下文、主机 ID 将为  TISCI_HOST_ID_MAIN_0_R5_1、其路由器分配 范围为 8-9。

    您将需要更新此条目并重新构建电路板配置 blob。 此外、您还需要重新编译 SBL 示例并刷写。 还要重新编译应用以使其正常工作。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar Thakur:

    感谢您的答复、

    我想知道我可以从哪个文档获得安全和非安全上下文的这些详细信息。

    您还可以提供任何参考文档来更新和构建电路板配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解有关资源分配和主机 ID 的详细信息、请参阅 resource_allocation