This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:使用命令行界面构建 HSMrt 时出现问题。

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594009/am263p4-issue-while-building-hsmrt-using-command-line-interface

器件型号: AM263P4

您好、

我当前正在尝试编译 OTP 密钥编写器中提供的 HSMrt 工程。 我已在 mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19 的安全公共文件夹中复制了 sbl_keywriter(附加封装)。 并且能够创建信任密钥根头文件、在 SBL 密钥编写器中编译 HSMrt 时我收到如下图所示的错误。(能够构建 mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19 SDK 中提供的示例工程)。

 

hsmrt_runtime_builderror.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是为了确认、您是否能够使用此 SDK 构建 hello world 示例?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    否、我无法从此 SDK 构建示例。 尝试从 SDK 11.00 编译工程时遇到以下错误:

    No rule to make target 'nortos.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib', needed by 'sbl_keywriter.debug.out'. Stop.

    我怀疑与构建此库相关的工程 makefile 存在问题。

    此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    很抱歉耽误响应。

    您是在 SDK 中构建了 nortos 库吗?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    构建 nortos.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 后、我能够从 11.00 SDK 构建示例。

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  

    我相信您也能够构建 OTP KW。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够构建 OTP KW。

    此致、

    Shashank