This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:ODIO 过压和 ESD 保护

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595270/mspm0g3107-odio-overvoltage-and-esd-protection

器件型号: MSPM0G3107

您好、

我使用 PA1 作为来自非板载传感器的串行输入。 此引脚需要能够在 1 分钟内保持 32V 并持续 15kV ESD (24V 系统需要通过 ISO 16750-2 和 ISO 10605)。 我的问题是如何保护该引脚。

我计划使用齐纳二极管再次保护 ESD、但我不确定是防止发生主电源短路的理想方法。  如果该引脚为低阻抗、则我无法串联限流电阻器、靠近该引脚的 TVS 二极管是否可以工作、或者我是否缺少一个明显的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我发现这是一个重复的 E2E、我将关闭这个问题、请在另一个 E2E 主题中讨论这个问题。