This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:Intel 十六进制和存储器宽度 8

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1600792/mspm0g3519-intel-hex-and-memory-width-8

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

用户正在尝试将 CCS 上的.out 转换为 Intel .hex。

我们已经对此进行了审查、但仍然感到困惑。

https://software-dl.ti.com/codegen/docs/tiarmclang/rel4_0_0_LTS/compiler_manual/hex_utility_description/understanding-memory-widths-stdz0793021.html

 

Intel 十六进制转换是否需要-memwidth = 8?

似乎如果我们不使用它,那么它失败了。。

或者、您是否会向我们显示一个 SOP(程序标准)、供用户将.out 转换为 Intel HEX?

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    指定 ROM 宽度还需要设置为 8:

    谢谢!

    此致

    Johnson