This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:在没有 SDL 的情况下启用 ECC

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599572/am2634-q1-ecc-enable-without-sdl

器件型号: AM2634-Q1

亲爱的香榭丽舍大街、

 

由于存储器大小问题、我的客户希望在不使用 SDL 的情况下启用 ECC、并且没有存储器空间来添加 SDL 库。

当他们尝试访问 ECC 寄存器并直接对 ECC_AGG_TOP_CTRL 寄存器的 ECC_ENABLE 和 ENABLE_RMW 写入“1"时“时、未发现任何变化。  

您能否让他们知道如何在下面的 ECC 寄存器上访问以直接启用 ECC?

ecc.jpg

 

 

非常感谢、非常感谢、

Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sung:

    对延迟的回复表示歉意!

    这个问题最近被分配给了我。

    [报价 userid=“3169" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599572/am2634-q1-ecc-enable-without-sdl

    当他们尝试访问 ECC 寄存器并直接对 ECC_AGG_TOP_CTRL 寄存器的 ECC_ENABLE 和 ENABLE_RMW 写入“1"时“时、未发现任何变化。  

    您能否让他们知道如何在下面的 ECC 寄存器上访问以直接启用 ECC?

    [/报价]

    这种写入不是直接写入存储器。

    实际上、有不同的 ECC 聚合器、每个聚合器同样包含许多用于验证的 RAM 存储器。

    因此、我们需要按照这种方法为特定存储器启用 ECC。

    如此处所述、每个 ECC 端点都有一个单独的控制寄存器、因此根据我们想要启用 ECC 的存储器、应设置相应的 ECC 使能位。

    尽管他们不使用 SDL、但我建议他们参考 SDL 代码一次、以了解我们如何启用和测试相应的存储器。 然后客户可以直接实现其代码。

    --
    此致、
    Jagadish。