This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:一次性计时器的事件订阅者的用途是什么?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1600102/mspm0g3507-what-is-the-purpose-of-the-event-subscriber-for-the-one-shot-timer

器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

 

一次性计时器的事件订阅者的用途是什么?

我是否可以将其配置为根据 GPIO 下降沿事件重新加载计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:

    计时器的事件订阅者可用于控制相应捕获或比较寄存器和计数器的操作。 您可以将一次性计时器配置为根据 GPIO 下降沿事件重新加载。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、  

    可以通过 SysConfig 进行配置吗? 是否有任何工程示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:

    可通过 SysConfig 进行配置。 我修改了一个空示例、以根据下降沿 PA18 (S2) 复位计时器。 在 ISR 中计时器的每个归零事件时都会出现一个断点、用于查看每次按钮释放时计时器正在复位。

    e2e.ti.com/.../3404.empty_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、当我回到办公室时、我将查看示例。

    我卡住了、因为我不知道哪个事件是由订阅触发的。 然而,事实证明它比我想象的Slight smile更简单