This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:LP-MSPm0G3507 EEPROM 仿真 — 冻结?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592725/mspm0-sdk-lp-mspm0g3507-eeprom-emulation---freeze

器件型号: MSPM0-SDK

我已经查看了 EEPROM type_b 模式文档、在将其集成到固件时、可以正确编译。 但是、在上传后、MCU 似乎卡住或没有响应。 不知道为什么会发生这种情况。  

 

!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PLEH、

    通常、这是 EEPROM 触发 FLASHDED 导致的、并检查 SYSCTL 寄存器中的 NMIIIDX 以查看会发生什么情况。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sal 我感谢你的答复..  

    我现在还挂了电话。

    是否有任何示例可以为进行 EEPROM 仿真而加载和运行 CSn?

    这一点很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    SDK 示例具有 EEPROM B 类解决方案、它应该可以正常工作吗?

    不知道为什么会发生这种情况。  [/报价]

    请进入调试模式并检查器件 卡住的位置。 我强烈怀疑它会触发 FLASHDED 并在默认处理程序中输入 while (1) 循环。

    B.R.

    Sal