This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-restricted-security:OTP-KEYWRITER

Guru**** 3009400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597070/am263px-restricted-security-otp-keywriter

器件型号:AM263PX-restricted-security

尊敬的团队:  

   如 OTP_keywriter_am263px_SR_10_10_01_00_00 中所述 、我已按照以下步骤操作:
第 1 步: 已开始生成密钥、已成功完成密钥生成。  
第 2 步: 已生成证书。


第 3 步: 为了构建应用程序、我们运行干净的命令、如上所述、然后运行 make 命令以便生成.tiimage。  

      第一次它显示一些错误,再次没有清洗,我们尝试运行相同的 commnad 现在.tiimage 是生成.  
  
      查询:为什么需要输入命令 2 次。  




第 4 步:UART 模式:  
      我们尝试在 UART 模式下运行生成的.tiimage、我们根据文档输入了命令。 清洗和运行后,它现在正在打印什么都不像哈希值等,  
      一般来说、根据文档、它将在模拟运行模式下打印一些命令。  

      查询:在干运行模式下不打印任何内容的问题是什么。


      带 TERA 项的 UART 模式:  

      我们已经使用 tera 术语的应用程序为了发送文件,如本文中所述,下面所附的视频.  
 
       查询:通过选择 XMODEM 传输文件后,它不显示任何传输指示。  


步骤 5 :开发引导模式:由于 UART 模式未成功,我们尝试在开发引导模式下运行。

       我们创建了.ccxml 文件,然后启动配置完成,然后我们在 load_sbl.js 文件中进行了更改,如文档中所述,现在我们在脚本控制台中输入了命令。 运行后。 它将自动运行 sbl_keywriter 固件。 而且它不能在控制台中成功打印。  

      查询:在控制台中,只打印启动引导加载程序,并在执行上述步骤后自动开始运行代码。 单击暂停时、它将路由到 HSM 客户端 reated .c 文件。

tidrive.ext.ti.com/.../


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们根据 OTP_keywriter_am263px_SR_10_10_01_00_00 中给出的在“Terminal"窗口“窗口中获得了输出。

    但它与给定的 OTP_Keywriter 文档不同。 在这里、我们附加了对这两个图像进行比较的图像。

    是否可以获得这样的结果?  

    谢谢。此致

    Sravya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    看起来可以、好像干运行模式运行良好。

    由于没有实际的编程发生、因此预计在干燥运行模式下会发生故障、

    另一个注意事项是、请使用最新版本的 OTP Keywriter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、  

    我们将使用最新版本的 OTP Keywriter、即 11_11_00_00_02。

    即使我们使用更高版本并获得与上述相同的结果、我们是否可以继续进行 HS-SE 转换?

    谢谢。此致

    Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以、请确保使用编程模式而不是模拟运行模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我们将使用最新版本的 OTP Keywriter、即 11_11_00_00_02。

    上面的版本似乎是 am263x 而不是 am263px

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilabh、  

     在以下步骤的时候,在 OTP Keywriter 中提到我们面临下面提到的问题。由于第二次运行相同的命令如下所示,它工作正常,我们继续运行在干运行模式. 我们是否会继续在编程 模式下使用此引导映像进行 OTP 密钥写入。

    [报价 userid=“655195" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597070/am263px-restricted-security-otp-keywriter

    第 3 步: 为了构建应用程序、我们运行干净的命令、如上所述、然后运行 make 命令以便生成.tiimage。  

          第一次它显示一些错误,再次没有清洗,我们尝试运行相同的 commnad 现在.tiimage 是生成.  
      
          查询:为什么需要输入命令 2 次。  




    s.

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以