This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:[AM263Px-CC] MCSPI LLD 主器件到从器件 CS 问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1598560/am263p4-am263px-cc-mcspi-lld-master-to-slave-cs-problem

器件型号: AM263P4

我当前正在通过中断尝试 SPI 测试、但存在一个问题、当主器件中的 CS 降至低电平时、它 不会上升到高电平。 如何检查此问题?SPI_Master_lld.zipSPI_Slave_lld.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jo:

    我检查了您的代码并看到以下行:

    gExtParams.csDisable = true;
    您能否分享此设置为 true 的原因、当此设置标记为 True 时、驱动程序会使 CS 拉至低电平。
    通常、当您要将多个帧作为单个传输进行传输时、除最后一个帧外、您还可以将 CSDisable 标记为 True、并将最后一个帧标记为 False。
    您能否尝试将其更改为 False 并查看 CS 是否按预期切换?
    此致、
    Shaunak