This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:编程期间崩溃

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592586/mspm0g1107-crash-during-programming

器件型号: MSPM0G1107
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、
使用 CCS 编程有时会崩溃、然后 MSPM0 需要复位出厂设置。 原因可能是什么?
客户还在其程序中使用内部看门狗。 看门狗可以在编程期间复位器件、还是在编程期间保持看门狗状态?

工具:
- CCS 20.2.0.12__1.8.0
- SysConfig 1.25.0
- MSPM0 SDK 2.6.0.05
TI ARM Clang 编译器 V4.0.3.LTS
- J-Link Ultra+编程器适配器

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果设置得太小、可能是 WDT 问题。

    另一个问题是支持 J-Link 的 CCS 不稳定、有时它进入故障状态并需要恢复出厂设置(I debug 时会发生在之前的 CCS 12.8 版本中)

    -所以我通常使用 J-Flash 对固件进行编程,并使用 CCS 启动无需项目的调试(只加载符号,不编程)。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    > 如果设置太小、可能是 WDT 问题。
    我认为 WDT 在编程期间已切换?  

    > 另一个问题是支持 J-Link 的 CCS 不稳定、有时会进入故障状态  
    这是否记录在某个地方? 客户使用 CCS v20。 此问题是否也可以 解决 此版本的问题?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Holger、

    > 如果设置太小、可能是 WDT 问题。
    我认为 WDT 在编程期间已切换?  [/报价]

    是的、没错。 我担心的是、在调试器完全控制器件之前、WDT 可能会工作而不馈送(因为调试器尝试保持 MCU)。 所以、我认为、WDT 也有这个问题。  

    这是在某处记录的吗? 客户使用 CCS v20。 此问题是否也可以 解决 此版本的问题?

    不、这只是我个人的调试体验。 它不能稳定地重现。

    客户也可以尝试此方法、看看此方法是否解决了他们的问题。

    B.R.

    Sal

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:
    客户只遇到 J-Link 问题、XDS110 它是稳定的。 在他们公司中、他们使用了大量 J-Link、因为他们也使用了竞品 MCU。  
    最好能提高 CCS 的 J-Link 稳定性。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Holger、

    将该线程移动到 SDTO 团队以查看是否有任何进一步的评论。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果能提高 CCS 的 J-Link 稳定性就更好了。

    如果问题特定于 J-Link、则 SEGGER 可能需要进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我们是否支持 在 CCS v20.x 版本中调用最新的独立 J-Link 版本?

    在 CCS 12.x 版本中、它集成了一个非常旧的默认 J-LINK DLL 版本。 不确定它在最新 CCS v20.x 版本中的表现。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CCS 提供 J-Link 支持。 我们捆绑了 Segger 提供的封装。 J-Link 调试功能的开发和验证由 Segger 提供。 我们只需将其捆绑在一起、以便客户可以直接访问它、而无需单独下载。

    请注意、虽然 CCS 会定期更新其附带的 J-Link 支持版本、但通常会滞后于几个版本提供的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    工具:
    - CCS 20.2.0.12__1.8.0

    CCS 20.2.0 附带 J-Link 支持 v8.34。 这是一个相当旧的版本

    CCS 20.4.0 附带 v8.70。 我建议更新 CCS 版本、看看这样是否有帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:
    您能否安装最新的 J-Link 支持包并测试它是否可以提高稳定性?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    很抱歉晚回复。 我会回来的。“

    正如我之前说过的、我的调试历史记录中经常会出现这种问题、虽然我没有方法来验证此问题是否已修复。  

    它需要用户经常进行调试并查看其稳定性。 请让客户尝试此操作。

    在 CCS 上使用 J-Link 进行调试时会监视它。

    B.R.

    Sal