This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634 支持 ThreadX

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1600244/am2634-q1-threadx-support-for-am2634

器件型号: AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634、 AM263P4

您好、

我看到一篇与 ThreadX 相关的文章正在为 AM263P4 开发中。 是否有计划使 ThreadX 端口可用于 AM2634? 如果您能提及您计划的时间范围、请予以感谢。

谢谢  

Varma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [引用 userid=“669778" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1600244/am2634-q1-threadx-support-for-am2634 ]我看到一篇与 ThreadX 相关的文章正在为 AM263P4 开发中。 是否有计划使 ThreadX 端口可用于 AM2634? 如果您能提及您计划的时间范围、请予以感谢。

    是的、我们目前正在为 AM263Px 器件开发 ThreadX 端口、该端口将于 2026 年第 1 季度外部提供。

    我们没有在 AM2634 上移植它的计划、但端口应 100%兼容、因为两个器件共享同一个架构。 您可以按原样使用端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 AM263P4 中的 FreeRTOS 端口与 MCU PLUS SDK 中的 AM2634 进行比较作为参考、两者都相同。 ThreadX 端口也将在 AM2634 上可重复使用