This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:开路 UART 和 UART 驱动设置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599036/mspm0g3507-open-drian-uart-and-uart-driving-setting

器件型号: MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1105

你(们)好  

在 MSPM0G MCU 中、我们在 UART 端口上使用单线 UART 电路、如下图所示。

image.png

“基于 MSPM0L1105 的真无线立体声 (TWS) 充电盒设计“本文档介绍了单线 UART 的应用。

UART 为 我们的应用使用 315.2kHz、460.8kHz 和 800kHz 的波特率。

我们是否可以设置为在 MSPM0G MCU 上打开驱动 UART 并移除二极管? 如果可能、您能否向我们的软件提供设置信息?

在错误速率 460.8kHz 下、红色标记表示 TX 信号不会快速从高电平转换为低电平。 这可能与 UART 驱动有关吗? 可以在软件中调整哪个参数? 它设置和调整在哪里?

-Ken

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    关于这个问题、我们的 AE 同事 Pengfei 已通过电子邮件 Last 星期五回复了这个问题。 请查看电子邮件。

    BR、

    Janz Bai